This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:原理图检查

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1493787/tcan4550-schematic-check

器件型号:TCAN4550

工具与软件:

原理图检查

e2e.ti.com/.../8551.TCAN4550.pdf

请帮助检查原理图,如果有任何问题,请详细解释,并给出修改建议,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经审阅了原理图并评论了以下内容。

    • 请查看 TCAN455x 时钟优化和设计指南应用报告 (链接)
    • 我们建议在 OSC1引脚和晶体之间放置一个串联电阻、以便它可用于限制流经晶体的电流、并优化晶体电路以实现稳定运行。  最初可以使用0欧姆电阻器、直到根据需要确定更大的值。
    • TCAN4550在 OSC1和 OSC2引脚之间有一个内部500k 反馈电阻器、因此不需要外部1M 电阻器(R0217)。
    • nINT 引脚为开漏引脚、需要将一个上拉电阻器连接到 VIO
    • 请注意、RST 引脚高电平有效、正常运行时必须保持低电平
    • 当器件处于睡眠模式时、nWKRQ 引脚默认被驱动至由内部电压轨生成的3.6V。  该引脚可通过寄存器配置为开漏、如果提供了 VIO 电压、可使用上拉电阻器连接该电压。
    • VCCOUT 引脚需要一个最小为10uF 的去耦电容器。  这是内部5V LDO、需要该电容来保持稳定的电压调节。

    此致、

    Jonathan