This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:1000BASE-T MDI 对间延迟差

Guru**** 2930710 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1493758/dp83869hm-1000base-t-mdi-inter-pair-skew

器件型号:DP83869HM

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:  

我们目前正在使用 DP83869HM PHY 实现1000BASE-T、我对 PCB 上的差分对间偏斜有疑问。 我从多个来源找到了多个答案、我希望能够更深入地了解这个问题。  

我找到的值:  

NVIDIA 在其 Jetson Orin NX 产品设计指南中指定了0.25 mm 的对间偏移。  

我们在其1000BASE-T 参考设计中规定了330ps (PCB 上为50mm)、并参考了802.3。 但是、802.3不提供该信息。  千兆以太网101: Altium 网站上实施的基础知识也是如此。  

802.3指定了整个1000BASE-T 系统的差值为50ns (100m CAT5e 电缆上最差的差线对间差)。  

我还发现、在 PHY 之间的自动协商期间、有一种训练序列可帮助 PHY 识别各个对之间的极性、交叉和偏斜。 我想 PHY 中有一个寄存器存储这些信息、但我在 DP83869HM 数据表中找不到该寄存器。  

我的问题是- PHY 用来补偿差分对间偏斜的机制是什么、PHY 可以校正的差分对间偏斜最大值是多少? 根据802.3标准、我猜它是50ns (标准)+环境 条件:10ns (也是标准)+一些裕度。 但我没有任何证据证明这一点。  

感谢您的帮助、  

Marek  

以下资源:  

https://resources.altium.com/p/gigabit-ethernet-101-basics-implementation

https://www.we-online.com/components/media/o721295v410%20RD016a%20EN.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:  

    我们的 PHY 能够在 PCB 布局中实现20密耳布线长度差异的建议范围内实现偏斜。 请参阅此 应用手册。 


    对于 电缆引入的延时时间偏斜、PHY 可以在50ns 以下的最大偏斜下工作。 如果电缆导致的偏斜超过50ns、PHY 将无法建立链路。

    PHY 通过 CDR 过程中的弹性缓冲器处理来自电缆的偏斜。 根据到达速度更快的数据包、CDR 块将在缓冲区中增加额外的延迟、等待延迟的数据包、并在不同对中的所有数据包都到达时完全处理数据包。  

    在我们的 PHY 中、我们查看 RX 通道的 SFD (帧起始检测)变化、并调整缓冲器以匹配电缆的延时偏斜。  

    请参阅 DP83869HM 数据表 第7.3.2节、了解更多详细信息。  

    资源:
    https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/programmable/683130/21-4/transmit-elastic-buffer.html

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致!
    J