This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55HVD75-SN55V:EP

Guru**** 2509915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1493766/sn55hvd75-ep-part-alternative

器件型号:SN55HVD75-SN55HVD75 EP
主题中讨论的其他器件:SN65HVD75

工具与软件:

您好!

我有一个关于  SN55HVD75-SN65HVD75和 EP 的问题。

这些器件在功能上是否完全等效? 它们是否来自同一芯片、以及它们在制造过程中和制造后所经过的质量工艺是否唯一不同?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    这些器件在功能上是否完全等效?

    可以、从功能角度来看、它们是等效的。

    Unknown 说:
    它们是否来自同一芯片?它们在制造过程中和制造过程中所经历的质量流程是唯一的区别吗?

    我不能确切地告诉你,他们是不是同一个死。 最终测试程序是两者之间的主要差异。 EP 器件的产量阈值要低得多(因此测试更加严格)。  

    -鲍比