This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384A:使用 DS90CF384A IC 将 LVDS 转换为 RGB

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: AM625, DS90CF384A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1486725/ds90cf384a-converting-lvds-to-rgb-using-ds90cf384a-ic

器件型号:DS90CF384A
主题中讨论的其他器件:AM625

工具与软件:

图1显示了我已经设计的原理图、图2显示了我遵循的参考原理图。 AM625 EVM 板使用 OLDI 接口提供 LVDS 输出。

我的问题是、如果我在使用将 LVDS 转换为 RGB 时未连接这两个引脚  DS90CF384A  转换器是否仍然工作?(参见图 1)                          

此致。

Shuman HU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suman:

    您指的是哪两个引脚没有连接? 产品说明书中显示"图10。 28个并行 TTL 数据输入映射到 LVDS 输出- DS90CF384A"、指的是 LVDS 和 RGB 如何映射。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚编号8和9 (图1)  

    此致、

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suman:

    从 DS90CF384A 输入来看、没有任何引脚需要连接到 OLDI_RESET 或 TS_INT。  

    此致、
    Ikram