This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:HDMI 通道顺序和极性

Guru**** 2876930 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1493927/hd3ss215-hdmi-channels-order-and-polarity

器件型号:HD3SS215

工具与软件:

大家好!

我想问一下、这款特定开关(HD3SS215)的 HDMI 通道排列方式有什么不同? 同时、如果我翻转拉电流侧通道内的极性(只要我将其重新翻转到灌电流侧)、该方法是否可以正常工作? 顺序和极性的变化会使 PCB 布局更清晰、因为我的源端和接收端并不容易与开关通道/极性匹配。 我附上了一个原理图、上面叠加了建议的重新排列。 根据数据表中的方框图、我想这没有问题、但仍然需要确认。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elias:

    这似乎是一种有效的方法来使用此器件、根据之前的 E2E 和数据表中的图表、该器件在此处应能够正常工作。

    如果您想再次发送这款器件的原理图、可以通过查看确保原理图正确无误。(我现在看不到)

    此致、

    Kameorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    非常感谢您的答复。 对我来说、这是个好消息。 我已经一起草拟了一个表示我将如何使用这个器件的原理图(请见下方)。 引脚标签应与 TI 数据表中的引脚标签相对应。 感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ellas:

    原理图上的一切看起来都正确、但我唯一的问题是关于您的逻辑控制部分

    根据我在此处所见的内容、您将分别向使能引脚和辅助 SEL 引脚发送3.3V 和1.65V 电压(因为您具有分压器)

    您是否打算向辅助选择引脚发送逻辑低电平?

    如果是这种情况、如果我有误解、请告诉我。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    我从数据表中了解到、对于 HDMI 应用、AUX_SEL 应固定为中压(在本例中为1.65V)。 其他辅助引脚将保持悬空(未在原理图中显示)。 我仅控制0V 和3.3V 之间的 Dx_SEL、以便进行 HDMI 源选择。 这看起来对吗?

    此致、
    -elias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elias:

    您是正确的、我在数据表中执行此说明。

    我认为您的设计没有问题。

    如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    Kameron