This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:TUSB212导致 QC 充电失败

Guru**** 2929320 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1492223/tusb212-tusb212-lead-to-qc-charging-fail

器件型号:TUSB212
主题中讨论的其他器件: TUSB216

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户发现在使用 TUSB212 QC 充电时 5月 失败。  移除 TUSB212后、此问题不再出现。

在 QC 充电中、DM 需要拉至0.4V 以下、如下面的红圈所示:

通过的情况:

红色 DP- TUSB212之后

黄色 DP、位于 TUSB212之前

TUSB212之后为蓝色 DM

TUSB212之前为绿色 DM

但是、在出现故障的情况下、DM 无法驱动到低于0.4V:

客户移除 TUSB212并测试了100次、无此类问题。  会在他们建造的单元上发生。

TUSB212是否会在线路上增加额外电阻、以便驱动强度不够?  请检查这个问题。

谢谢你。

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    如果在 QC 充电期间启用了转接驱动器、则它会增强信号、可能有助于防止其低于400mV。

    客户是否可以监控 CD 和 ENA_HS 引脚以检查是否已启用转接驱动器?

    我不熟悉 QC 充电、这是在 HS 握手之前还是之后/建立 USB2连接时发生的? 如果在 USB2信号生成期间发生 QC 充电、则信号可能会增强、从而防止其低于400mV。

    TUSB212不应向线路中添加任何电阻。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    客户使用的非 I2C 模式、因此未连接 CD 引脚。

    实际上、ENA_HS 似乎在失败的情况下切换、而在通过的情况下保持低电平。  如何解决该问题?

    失败情况1

    失败情况2

    用例

    最佳、
    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    实际上、在失败的情况下、ENA_HS 似乎正在切换、并在成功的情况下保持低电平。  如何解决此问题?[/QUOT]

    那么看起来转接驱动器有时会在此 QC 握手过程中启用、从而提高信号电压、并使信号通过所需的电压电平。

    在这种情况下、我建议尝试使用较新的转接驱动器、例如 TUSB216、查看此问题是否仍然存在。 过去、TUSB212在 USB HS 握手期间存在启用问题、已通过更新器件纠正、因此切换到该器件可以修复该问题。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    正如电子邮件中回复的那样、客户(电子邮件中的名称)无法切换到新器件、因为该项目接近大规模生产。

    请为此提供 WA。

    谢谢你

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    使用 CD 引脚附加 PASS 失败案例:

    通过:

    失败:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    移除 TUSB212后、成功和失败情况下(如下面红框所示)的振荡消失了:

    放大:、看起来 TUSB212确实在干扰该信号。  

    移除 TUSB212、无此类振荡:

    请帮助分析,

    谢谢你

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    TUSB212似乎能够启用了。 QC 握手何时发生、在 HS 握手之前或之后?

    为了看看它是否会启用、我会给出一个建议、那就是在握手期间将 TUSB212保持在复位状态、然后在握手之后将其退出握手状态、以查看这是否能提高握手性能并且仍然允许增强转接驱动器。

    此外、只需确认放置 TUSB212时、将器件保持在复位状态也将有助于传递信号、对吧?

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    Stage①是 BC1.2检测、在本例中标识为 DCP;

    Δ Q 是 QC2.0 Stage②(也称为 HVDCP);

    在这种情况下、考虑到 DCP 没有数据通信功能、没有 HS 握手。

    客户可以  通过将器件保持在复位状态来获得干净的波形(无脉冲)和 QC 充电

    客户有关于 TUSB212的一些问题:

    1. 点① ENA_HS 引脚电压为低电平(置为有效)这意味着此 USB 总线处于高速模式(在这种情况下是错误的模式)、 实际上、没有 test_packet 或 chirp J/K 信号、为什么此 DC_BOOST/ENA_HS 置为有效?  
    2. 点⑤ CD 引脚电压为高电平(置为有效)这意味着检测到连接、波形显示 DP/DM 在此时没有外部电压增量、为什么此 CD 置为有效?
    3. 点⑥、这些脉冲(400mV,/1.2ms)是否是预期的? 这些脉冲用于交流升压
    4. 对于此问题、此 TUSB212是否进入合规模式? 如何通过 ENA_HS 和 CD 引脚确认合规模式状态? 如果 TUSB212进入合规模式、该组件将执行什么操作? 它似乎使 DM 上的额外 PU 电阻器
    5. 根据您的建议、保持 RSTN 为低电平可能有助于解决此问题。 您能否向他们介绍有关"合规性模式"检测条件的更多信息、这对我们来说可能非常有用、可以帮助我们找到保留和释放 RST_N 以进行 USB 枚举的好时机。
      1. 当 RST_N 达到 VIH 电压时、TUSB212会开始检测 DP/DM 状态吗? 此兼容模式检测的时间窗口是多少? 也许他们只能在这个窗口期保持 RST_N=0来解决这个问题、并尽快释放 RST_N 进行 USB 枚举。

    请帮助解决、谢谢。

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    点① ENA_HS 引脚电压为低电平(生效)这意味着此 USB 总线处于高速模式(在本例中 这是一种错误模式)、实际上、没有 test_packet 或 chirp J/K 信号、为什么此 DC_BOOST/ENA_HS 置为有效?

    只要器件对信号进行升压、ENA_HS 就为高电平。 在本例中、ENA_HS 变为低电平、我认为这是预期的结果、如您所说、没有测试数据包 J/K 线性调频脉冲。 当 ENA_HS 为低电平时、应禁用升压功能。

    点⑤ CD 引脚电压为高电平(置为有效)这意味着检测到连接、波形显示此时 DP/DM 没有外部电压增量、为什么此 CD 置为有效?

    CD 引脚会检测何时  建立 USB 连接、无论是 LS、FS 还是 HS。 不过、它不能指示转接驱动器何时处于升压状态。 ENA_HS 用于该功能。

    点⑥、这些脉冲(400mV,每1.2ms)是预期的吗? 这些脉冲用于交流升压??[/QUOT]

    此时不应启用转接驱动器、会通过 ENA_HS 引脚。 我不确定这些脉冲的来源、但鉴于转接驱动器不应实现升压、我认为这可能来自系统中的其他部分。

    对于此问题、此 TUSB212是否进入合规模式? 如何通过 ENA_HS 和 CD 引脚确认合规模式状态? 如果 TUSB212进入合规模式、该组件将执行什么操作? 它似乎使 DM 上的额外 PU 电阻器 [报价]

    当与 XHSETT 程序一起使用 test_packets 命令时、TUSB212通常进入测试模式。 辨别的最佳方法是监控 CD 和 ENA_HS 引脚。 如果 CD 引脚为低电平而 ENA_HS 引脚为高电平、这通常表示 TUSB212已进入某种测试模式。

    [报价用户 id="228978" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1492223/tusb212-tusb212-lead-to-qc-charging-fail/5739423 #5739423"]
    1. 根据您的建议、保持 RSTN 为低电平可能有助于解决此问题。 您能否向他们介绍有关"合规性模式"检测条件的更多信息、这对我们来说可能非常有用、可以帮助我们找到保留和释放 RST_N 以进行 USB 枚举的好时机。
      1. 当 RST_N 达到 VIH 电压时、TUSB212会开始检测 DP/DM 状态吗? 此兼容模式检测的时间窗口是多少? 也许他们只能在这个窗口期保持 RST_N=0来解决这个问题、并尽快释放 RST_N 进行 USB 枚举。
    [报价]

    是的、当 RSTN 引脚达到最小阈值并认为转接驱动器已启用时、转接驱动器应开始监测 DP/DM 通道。 据我所知、查找合规性模式或测试数据包时没有时间窗口。 它将持续监测 DP/DM 通道、当看到 TEST_PACKET 的预期波形或模式时、它将进入测试模式。

    如您所说、将器件置于复位状态、然后在进行任何 QC 或 BC1.2握手之后启用该器件、这可能有助于纠正此问题。 他们只需确保及时启用转接驱动器、即可看到发生了 HS 握手。

    谢谢!

    Ryan

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的详细答复。

    我正在与客户联系 WA、但您知道为什么现在会启用(升压)器件?  如果您需要、我可以帮助获取更多日志。

    谢谢!

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我不知道确切的原因、但这是我之前在此器件上看到的问题。 此外、在大多数情况下、这可以通过使用我们较新的转接驱动器来解决、因此我认为这是一个已知的问题、我们的较新转接驱动器有意解决了这个问题。

    谢谢!

    Ryan