This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1021A-Q1:温度范围

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1495118/tlin1021a-q1-temperature-range

器件型号:TLIN1021A-Q1

工具与软件:

您好!

"Temperature range:-40 to 125°C (温度范围:-40至温度)"中的125°C 温度是多少?

在热量方面,这是否意味着我们只需要关注结点的过剩?

BR、

Taku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taku

    150摄氏度是指定的最高工作温度。 是的、对于热量、应考虑 Tj max。

    此致、

    Michael。