This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25183:隔离式电源解决方案

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180-Q1, UCC14130-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1494747/lm25183-isolated-power-supply-solution

器件型号:LM25183
Thread 中讨论的其他器件:UCC14130-Q1、LM5180-Q1

工具与软件:

您好!

我们正在考虑在新应用中采用简单的隔离式电源配置。

①Vin +12V、输出电压+5V、输出电流500mA
②Vin +12V、输出电压+24V、输出电流300mA

据我所知、具有内置变压器(例如 UCC14130-Q1)并可通过简单配置实现的隔离式模块通常会针对1:1的变压器比进行优化、因此我认为它们不能在① μ s 等条件下使用。 因此、最佳解决方案可能是使用反激式。

我想为① Ω 和② Ω 的降压和升压隔离式电源解决方案推荐配置。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    1.输入电压+12V、输出电压+5V、输出电流500mA、我推荐使用集成了1.5A MOSFET 的 LM5180-Q1。
    2. Vin +12V、Vout +24V、Iout 300mA、我推荐使用集成了2.5A MOSFET 的 LM251830-Q1。

    谢谢你