工具与软件:
您好、支持团队
请帮助查看以下说明。
移除 TCAN1043A Vbat 电源以实现低功耗模式省电。
"我想澄清的是、当 TCAN1043A 处于睡眠模式时、INH 处于高阻抗状态、因此 INH 线路应该处于低电平。
必须连接 VSUP (也标记为 VBAT)才能使器件正常运行。 但是、可以创建一种设计来连接/断开 VBAT 线路、从而节省更多电量。 只需注意、从冷启动(例如 VBAT = 0 -> VBAT = 12V)为器件供电时、启动时间约为310us。 这是数据表中的 tPWRUP。 "
如何理解是正确的?
- 该部分应添加一个用于 TCAN1043A 加电的电源开关。 需要降低总线电池的功耗时、总线已关闭。
或者
- 就可以直接移除 TCAN1043A 的 Vbat 电源。 因为我们不需要使用唤醒此功能。
因为我们所示的原理图如下所示:
TCAN1043A 的 VBAT 未连接到任何电源
WER3201为 Nc
如有任何建议、请告知我。
谢谢!
此致、
Lawrence