This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB217A:TUSB217A

Guru**** 2926920 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB217A, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1494758/tusb217a-tusb217a

器件型号:TUSB217A
主题中讨论的其他器件: TUSB216

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

当我们  串联使用两个 TUSB217A、而这两个 TUSB217A 都处于 CDP 模式时、  手机或其他设备识别 CDP 模式是否会出现问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    我认为如果两个转接驱动器都设置为 CDP、CDP 应该不会出现任何问题。

    如果您愿意、您也可以使用 TUSB216、该器件能够启用/禁用 BC1.2控制器、并将其中一个配置为 CDP。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan