This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:缓冲器>3.125Gbps

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1491751/ds25br440-buffer-3-125gbps

器件型号:DS25BR440

工具与软件:

大家好!  

我正在寻找相同类型的缓冲器、但速率大于3.125Gbps、并且可以将 SLVS-EC 转换为 LVDS。  

谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有这方面的任何解决方案。