This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB217A-Q1:DP/DM 内部或者外部旁路?

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB217A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1494518/tusb217a-q1-dp-dm-internal-or-external-bypass

器件型号:TUSB217A-Q1

工具与软件:

您好!

我对 USB 数据对与 TUSB217A-Q1的正确连接感到困惑。 第8.4.5段中的8.2方框图和陈述使我相信 D1P/M 对有一个内部旁路。

但在查看布局示例时、我看到 PCB 布线会将焊盘1/8和2/7短路。 我在数据表中找不到要求 PCB 上焊盘短路的明确说明。

什么是必需的?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoltan:

    对于 TUSB217A-Q1、DP/DM 通道需要保持在器件下方的连接状态。 如果这些未连接、USB2线将断开、并且将无法运行。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan