Thread 中讨论的其他器件:ESD2CAN36-Q1
工具与软件:
你(们)好
我的客户 在800V 自动 BMS 上使用 TCAN1057AVDDFRQ1、并在32V 电源的 CANL 上执行短路测试、您可以看到以下测试设置条件:
它们保持 CANH 悬空,直接将32V 直流电源连接到 CANL, 30秒后 TCAN 将被烧毁,测试 CANL 引脚阻抗接地——只有50欧姆,似乎对地短路

此时、TXD 波形如下所示、器件处于正常模式

我想知道为什么 TCAN1057AVDDFRQ1 总线 无法处理32V? 但客户说 TJA1051可以处理相同的条件、我们的器件是否有一些不同的 NXP 应用手册需要我注意?
BR
琥珀色