This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:TCAN1044-Q1 bps

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1494036/tcan1044a-q1-tcan1044-q1-bps

器件型号:TCAN1044A-Q1

工具与软件:

您好!  

当我测试 bps 有关 TCAN1044时、我发现我的测试数据不符合规格。 测试数据全部为约 tBIT (BUS) tBIT (TXD)和 tBIT (RXD)的2us。

 

我想问一下测试数据是否可以接受吗? 此外、我的测试数据 abou tbit 是否可以通过计算转换为比特率以满足客户要求? 如果可能、您能告诉我计算方法和结果吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    比特率= 1 / tBIT。 因此、1 / 2 us 是500 000 bps。  

    因此、如果您的目标波特率为500kbps、则2us tBIT 是可以接受的、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的答复。

     第一句中是否有一些错误? 我想您的意思是、通过您的公式、2us 等于500,000bps。

    我还有一个问题、为什么我测试的数据与下面显示的规格不同? 当 tbit (TxD)为500ns 时、规格中的或数据仅作为 tbit (bus)和 tbit (RxD)的参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    是、等于500 000 bps (500 Kbps)。  

    是的、在特定测试条件下测量或保证数据表编号、因为500ns 意味着数据速率为2Mbps。得益于此、数据表规格适用于比500Kbps 更严格的条件。

    此致、

    Michael。