This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:是否有适用于 SN75DP130的相应 SDK

Guru**** 2780845 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1494830/sn75dp130-is-there-a-corresponding-sdk-available-for-sn75dp130

器件型号:SN75DP130

工具与软件:

尊敬的团队:

是否有适用于 SN75DP130的相应 SDK?

客户遵循参考手册中写入 DPCD 的指令序列、但所有读取值都是0。 所以他不确定他是否写的正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有可用于 DP130的 SDK。  

    对 DPCD 地址空间的访问与从 DPCD 地址空间的访问可通过本地 I2C 寄存器间接寻址、如下所示:

    这些寄存器的配置可以通过本地 I2C 接口来执行、其中三个寄存器(从1Ch 到1Eh)用作 DPCD 寄存器的地址、另一个寄存器(1Fh)用作要读取/写入的数据。

    谢谢

    David