This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J7EXPA01EVM:无法使用 I2C 通信

Guru**** 2929630 points

Other Parts Discussed in Thread: J7EXPA01EVM, J784S4XEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1489372/j7expa01evm-unable-to-use-i2c-communication

器件型号:J7EXPA01EVM
主题中讨论的其他器件: J784S4XEVMTDA4VH

工具与软件:

您好、TI 团队 J ü、

   我目前正在使用电路板 J784S4XEVM+J7EXPA01EVM。 (J7EXPA01EVM 板的 J19端口上提供12V 电源。)

   请参阅以下 I2C 通信表信息、无法正确读取相关的 i2c 器件。

  以下是我的步骤和相应的日志输出:

e2e.ti.com/.../debug.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您尝试与哪些器件/设备通信?

    此外、您能否确认您是否使用的是 Linux + RTOS?

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    就像我上面的截图一样:我试着用 TDA4VH 通过 I2C,与 J7EXPA01EVM 板上的设备进行通讯,下面的设备用于尝试通讯。(解  串器芯片:DS90UB9702_0——0x3D、DS90UB9702_1 ——0x30、DS90UB9702_2——0x32  结果是只能正常访问串行器芯片、其他器件无法访问该芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误您的时间、我已将您的线程分配给可帮助解决您问题的专家。

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否运行以下命令并在此处向我们分享您要尝试的 i2c 总线的确切实例?

    'dmesg | grep i2c'

    另外、请分享英文屏幕截图。

    您尝试检查的是哪个确切的 I2C 总线实例?

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、您好!

       我已经解决了这个问题。 此板需要控制复位引脚、此引脚默认处于复位状态。  FPD-link 现在运行正常、可以获得视频流。