This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:SN65HVD230

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1489915/sn65hvd230-sn65hvd230

器件型号:SN65HVD230

工具与软件:

大家好、我要 与 SN65HVD230建立一个 CAN 接口。

下方是最小原理图。

是否足以实现沟通?

BR

JM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juan、

    如果只用作 CAN 收发器、原理图会起作用。 收发器只需要加电、针对正常通信的 Rs 的下拉电阻、以及 CAN 总线上的端接电阻、以确保信号被正确调节。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好。感谢您的回答。

    这个芯片除了"CAN 收发器"还有哪个功能可以实现呢? 只是为了知道我是否丢失了一些东西。

    BR

    Juan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juan、

    也就是说、这是器件正常运行的最低条件。 在典型 CAN 应用中、对于任何高频滤波、我们还建议在 CAN 线路上使用共模扼流圈、并分别在 CANH 和 CANL 上使用滤波电容器(10pF 至100pF 范围)。

    对于 CAN 总线上可能发生的任何 ESD 或其他电压瞬变、我们通常还建议使用保护 TVS 二极管。  

    因此、其他建议仅针对环境嘈杂时的更多过滤和可靠通信。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric、经过一些研究后、我将转向 TCAN1042HVDR。

    下面的架构是否正常?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juan、

    一切看起来都正常、请注意、如果下拉引脚8、则意味着器件将无法进入待机模式。 此外、在引脚5设置为3.3V 时、引脚8、引脚1和引脚4的逻辑电平将全部转换为3.3V。

    此致、

    Eric Hackett