This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810RSCEVM:DS320-SLIMSAS-EVM

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810RSCEVM, DS320-SLIMSAS-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1495572/ds320pr810rscevm-ds320-slimsas-evm

器件型号:DS320PR810RSCEVM
主题中讨论的其他器件: DS320-SLIMSAS-EVM

工具与软件:

David、您好!

我们可以获取 Altium 项目吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dieter:

    您是否正在申请的 Altium 项目  DS320PR810RSCEVM 或  DS320-SLIMSAS-EVM

    我看到在 另一篇 E2E 帖子中、您已申请了的原理图  DS320-SLIMSAS-EVM 所以我想澄清一下。 我相信我已经解决了您有关 SLIMSAS-EVM 文件的问题。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可以同时获得两者、则两者都可以。 如果未成功、请发送 DS320-SLIMSAS-EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dieter:

    请参阅我在上一主题中关于 DS320-SLIMSAS-EVM 文件可用性的回复。

    可以使用下的"请求"按钮请求 DS320PR810RSCEVM 文件  申请了解更多信息 部分 。 我相信我已经看到您输入了请求、因此您应该会收到一封关于访问此安全文件夹的电子邮件通知。

    此致!
    David