This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DP83TC812S-Q1:RGMII 移位和对齐模式

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1495797/faq-dp83tc812s-q1-rgmii-shift-and-align-mode

器件型号:DP83TC812S-Q1

工具与软件:

您好!

以下汇总了有关 DP83TC81x 器件的 RGMII 移位和对齐模式的可用信息:

  • 必须在接收器的输入端保持至少1ns 的建立时间和1ns 的保持时间。  
  • 延迟可由 PCB 布线、PHY 或 MAC 添加
  • 无论哪种方式、它都基于 RGMII 输入时序规格、必须进行维护。
  • RGMII 移位模式意味着增加了延迟。 RGMII 对齐模式意味着不会增加延迟。
  • TX 延迟
  • TX + RX 延迟
  • CLK 移位寄存器
  • 我们的 PHY 的最大可编程延迟为5ns、默认延迟为2.5ns。