This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:电缆连接 Speed

Guru**** 2667985 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1490547/tusb321-cable-connection-speeed

器件型号:TUSB321

工具与软件:

大家好、我正在对利用 TUSB321控制器实现 UFP 的电路进行故障排除。 我将利用 OUT1和 OUT2、仅在连接具有3.0A 或更好功能的电源时执行特定的下游器件操作。 简而言之、当 OUT1和 OUT2为低电平时、我知道连接的电源可以为我的系统提供所需的电源。 我遇到了一个问题、其中有一个电源模块可以提供3.0A 电流、它应该会在 CC 线路上正确广播此功能(由 TUSB321读取此功能来设置 OUT1和 OUT2)。 我注意到 在连接 USB 电源线时 OUT1和 OUT2端口(特别是 OUT1未按预期被拉低)会出现间歇性行为。 我已经注意到、当我快速将电缆插入设备时、它几乎总是按预期工作。 但是、当线缆插入缓慢时、几乎无法正常工作。 我已经测量了有源 CC 线路的电压、在两种情况下(快速插入或慢速)测得的电压均为~2.1V。  

这不是我最初所期望的。 数据表未指示与读取 CC1/CC2和设置 OUT1/OUT2 (配置为 UFP 时)相关的任何时序参数。 您能否帮助我找到根本原因并解决此问题、因为我们的产品不接受间歇性操作。  

供参考:器件配置

引脚1、CC1 = CC1

PIN2、CC2 = CC2

引脚3、CURRENT_MODE =无连接

PIN4、端口= 10k Ω 下拉至 GND

引脚5、VBUS_DET = 887k Ω 1%上拉至 USB 供电电源

PIN6、 _vconn_fault =无连接

PIN7、OUT1 = 10k Ω 上拉至外部电源

PIN8、OUT2 = 10k Ω 上拉至外部电源

引脚9 = ID =无连接

引脚10、GND = GND

引脚11、DIR =无连接

引脚12、VDD = VUSB 或外部电源(取决于上游器件配置)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的是原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trenton:

    我认为所示的原理图没有任何问题。  

    插入速度有多慢? 可能在首次连接 CC 线时会出现额外的电阻、这会导致在 CC 线首次连接时广播的电流较低。 您是否曾使用另一个5V 3A 电源尝试过此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:  

    我承认插入速度相当慢、可以保证这种行为。 但是、以正常速度插入电缆时、问题要少得多、但不能完全缓解。  

    如果要创建用户必须不断移除并重新插入 USB 电缆才能获得所需功能的产品、这种做法是不可取的。  

    您的观点很合理、在初始连接期间、CC 线路可能无法提供与其预期广播保持一致的适当电压。 您能不能帮助我理解它的时序特性是什么、以便能够指定正确的源? 数据表不会指示 CC 线路上的瞬态电压如何影响初始器件启用期间的广播解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trenton:

    CC 线路所需的电压如下:

    CC 时序参数如下:

    请注意、CC 控制器上的电压在3A 至1.5A 之间处于边缘、插入事件的时序会导致较低的电流通告。  

    在假设充电器具有5V 的 CC 终端的情况下、阈值如下:

    所有图像均取自 USB-C 规范。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将关闭该主题。