This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:TMUXHS4212是否支持端口选择控制逻辑的反极性

Guru**** 2864490 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1495089/tmuxhs4212-does-tmuxhs4212-support-reverse-polarity-of-port-select-control-logic

器件型号:TMUXHS4212

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们有一个关于端口选择控制极性的逻辑问题、即当 SEL=L 时、端口 A 通道连接到端口 C 通道、当 SEL=H 时、端口 A 通道连接到通道 B。TMUXHS4212是否支持它?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    您能帮助我更好地理解和确认问题吗?
    我理解这一点、因为您说的是、您在实际生活中看到的 TMUXHS4212极性会反向、而不是根据数据表中的逻辑表(表8-1)得出的预期值。 是这样吗?
    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    我们希望实现 TMUXHS4212极性的反向逻辑 、该极性显示在 数据表的逻辑表(表8-1)中。 如我的问题表中所示。

    谢谢!
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    我懂了。 遗憾的是、我们的 TMUXHS4212极性相反。 理想的解决方案可能是在 TMUXHS 控制引脚之前放置一个逆变器。  

    谢谢!
    Rami