This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554:LED 在加电时短暂闪烁

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9554, TCA9534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1494301/tca9554-leds-flash-momentarily-upon-power-up

器件型号:TCA9554
主题中讨论的其他器件: TCA9534

工具与软件:

您好、TI 团队 J ü、

当使用 TCA9554PWR 控制 LED 指示灯时、所有 LED 在上电后将瞬间闪烁。 这是什么原因呢? 以下是原理图和视频。

e2e.ti.com/.../4.mov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    我无法观看视频、但我理解您所描述的内容。  

    不确定示波器捕获正在尝试描述的内容。 我可否澄清一下?  

    TCA9554具有内部100k PU 电阻。 电源上电可能会产生初始浪涌电流、因此 LED 会闪烁。 浪涌后、电源稳定、LED 关闭。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tyler、

    感谢您的答复! 如果是、是否有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用没有上拉电阻的 TCA9534。 或者更改电路以通过阴极驱动 LED (ON =低电平)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Clemens、、

    以下波形会在上电时出现在输出端。 这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    在 VCC 通电之前的漏电流来自哪里?  

    器件看起来从非0V 状态上电。  

    此致、

    Tyler