This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:TIC12400-Q1的 SO 引脚的输出电流范围

Guru**** 2930850 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1, DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1494173/tic12400-q1-output-current-range-of-tic12400-q1-s-so-pin

器件型号:TIC12400-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8718-Q1

工具与软件:

尊敬的 BU 团队:

祝您度过美好的一天!


您是否有 TIC12400-Q1的 SO 引脚的输出电流范围? 我在数据表中找不到它。

谢谢!

祝你一切顺利。

LEO  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    SO 电流需要在-2mA 和+2mA 范围内、以满足最小/最大电压电平规格。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    这是否意味着 SO 引脚的最大 输出电流 为2mA?

    我想知道的是这样的参数:(示例来自 DRV8718-Q1)

    祝你一切顺利。

    Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    我不熟悉 DRV8718-Q1、或者它的负载或测试条件、我没有看到针对此参数列出任何测试设置图或条件。

    IDOUT 不是 TIC12400-Q1数据表中的指定参数。

    但我还会注意到、在 DRV8718-Q1中、它们会指定具有5mA 负载的 VOL 和 VOH 电平、就像 TIC12400-Q1对2mA 的做法一样。  

    由于 DRV87818-Q1数据表具有5mA 的"建议最大值"限制、这就是其用于 VOL 和 VOH 规格测试负载条件的限制、因此我会说这可能是、也可能不是"最大输出电流"、而只是最大输出电流、可确保满足 VOL 和 VOH 规格以确保实现正确的 SPI 通信。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    Jonathan