This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVDS32:外部弱上拉

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55LVDS32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1495195/sn55lvds32-external-weak-pull-ups

器件型号:SN55LVDS32

工具与软件:

您好!

我在总线配置中使用了 SN55LVDS32、我需要测量总线本身。 很难找到符合可靠性认证、具有足够带宽和足够低偏置电流来检测总线的缓冲器、这样在断开连接时、开路失效防护仍然起作用。 我见过有关端接的应用手册、但没有看到任何关于添加外部上拉电阻器来"加强"内部提供的整体上拉电阻器的内容。

添加一对300kOhm 电阻器作为 VCC 的上拉电阻器是否会对带宽或其他参数产生负面影响?

谢谢!

Scott Foley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    我想确保我理解正确。 您是否说、当您尝试测量浮动接收器输入时、您的测量设备会加载 输入并导致失效防护电路不产生高输出? 我不希望发生这种情况。

    我不会期望像您所建议的那样稍微增加上拉强度会对性能产生很大影响。 最大的问题可能是连接这些外部电阻会产生任何额外的残桩。

    此致、

    插孔