请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB4020BI 工具与软件:
你好。
在 TUSB4020BI 的数据表中、我发现 USB_VBUS 的电压高达1.155V。
如果是这样、是否无法连接到从 USB VBUS 接收电力而不将分压器配置为电阻的1.1V 稳压器?
如果这不起作用、请告诉我它为什么不起作用。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好。
在 TUSB4020BI 的数据表中、我发现 USB_VBUS 的电压高达1.155V。
如果是这样、是否无法连接到从 USB VBUS 接收电力而不将分压器配置为电阻的1.1V 稳压器?
如果这不起作用、请告诉我它为什么不起作用。
谢谢你。