This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:SN65HVD230去耦电容值

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1495445/sn65hvd230-sn65hvd230-decap-value

器件型号:SN65HVD230

工具与软件:

您好!

我们 在设计中使用了 SN65HVD230D。 在生产过程中、安装的是10nF 电容器、而不是100nF 电容器。 几乎焊接了3000块 PCB。

您能否确认是否可以使用10nF? 100nF 值的重要性如何?

此致

Parvin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parvin:

    这取决于其电源稳定性以及系统环境在噪声方面的恶劣程度、并建议他们验证其特定环境是否可接受、谢谢。  

    此致、

    Michael。