This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31:异常输出

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1495179/am26lv31-unusual-outputs

器件型号:AM26LV31

工具与软件:

我在同一个板上有两个这样的驱动器、它们一起以3.3V 的电压运行。  输入为0/3.3信号。  无论输入如何、差分输出的"Z"侧在测量到 GND 时都会显示3.3V 信号、但"Y"侧都具有2VDC。  这对于两个芯片和全部8个信号是相同的。

这不是第一个构建、因此该电路板在其他单元中工作、但当前位置阻止了我检查 G 和 Gbar 逻辑输入。 是否存在可能导致此配置或其他配置问题(可能在所有"Y"引脚上驱动2V)的 G/Gbar 配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您确定这不是'32接收器吗? 确切的标记是什么? 您是否从授权经销商处获得此产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    您是否有我可以回顾的原理图? 正如您指出的、Y 引脚应与 Z 成反比关系。不应有一种 Y 引脚锁存到2V 的状态。  

    可以肯定的是、A、Z 和 Y 的示波器范围是 A、Z 和 Y、并且 A 引脚中输入了一个 SQ 波形?  

    是否仅在一个设备上发生这种情况?您是否进行了 A-B-A 交换、将"坏"设备放置在已知良好的板上、并将已知良好的设备放置在"坏"板上?

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅在一个组件上。 8其他可以正常工作的组件。 都处于相同的配置、电源和信号中。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,部件的位置被机箱隐藏,但构建照片确实显示 LV32。  非常感谢。