This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E001:TPD2E001DRLRG4、TPD2E001DRLR

Guru**** 2925740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1495453/tpd2e001-tpd2e001drlrg4-tpd2e001drlr

器件型号:TPD2E001

工具与软件:

大家好、团队成员:

美好的一天!

您能否确认铅涂层材料? 是 CU NiPdAu | CU SN

原始器件(TPD2E001DRLRG4)和备选器件(TPD2E001DRLR)

 

在 制造商网站和数据表中、这两个器件均被称为 NiPdAu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、两种器件的引线框材料为铜、涂层为 NiPdAuAg。 制造商网站上的内容是正确的。  

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致!

    McKenzie