This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2450:进入 CLAMP

Guru**** 2927740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1494847/thvd2450-entries-clamp

器件型号:THVD2450

工具与软件:

您好!  

我当前正在使用收发器 THVD2450DR 设计一个功能、我想知道条目 R、/RE、DE、D 是否被钳位到 GND 或 VCC、或者同时被钳位到这两个位置。

感谢你能抽出时间。

Louca Tolosa。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有逻辑引脚都具有 GND 钳位。 这三个输入可以承受过压、没有 VCC 钳位;R 输出的 P 沟道晶体管的体二极管用作 VCC 钳位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯是正确的。 (感谢 Clemens)

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的回答!