This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:EVM 原理图和 PCB 设计文件问题

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1494660/sn65dp141-evm-schematic-and-pcb-design-file-questions

器件型号:SN65DP141

工具与软件:

您好!

  在设计原理图和 PCB 时、我们发现 SRC_DP_ML0_N  连接到 IC IN0_P、 SRC_DP_ML0_P  连接到 IC  IN0_N、此设计是否正常? 您能否与我分享  EVM 原理图和 PCB 设计文件、进行仔细检查。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要输入和输出之间的通道顺序和极性匹配、您就可以交换通道顺序和极性。

    您是否会接受我的友谊申请、以便我可以向您发送 DP141 EVM 板级配置文件?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     我没有找到 您的  rfendship 请求、并 向您发送一个友谊请求、请接受、 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我以私人消息的形式向您发送了 DP141 EVM 板级配置文件。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的大力支持。