This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:有关 TI_DP83867ISRGZ 以太网 PHY 磁连接的问题

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC812EVM-MC, DP83TG720EVM-MC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1494293/dp83867e-question-about-ti_dp83867isrgz-ethernet-phy-magnetic-connections

器件型号:DP83867E
主题中讨论的其他器件:DP83TG720EVM-MC、DP83TC812EVM-MC

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

 

参阅下面第105页的数据表链接、 图8-2. 表明变压器的中心抽头独立连接靠近 PHY 侧。 但我们发现其他一些解决方案将所有中心抽头连接在一起。 我们的问题是关注者

  1. 这两个结构有什么不同?
  2. 哪一个更好、TI 提出了哪一个?

DP83867E/IS/CS 稳健型高抗扰度小尺寸10/100/1000以太网物理层收发器数据表(修订版 F)

谢谢、期待很快收到您的回复。

此致!

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

    请参阅此常见问题解答以了解 如何选择磁体、网址为 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1161575/faq-dp83867e-how-do-i-choose-magnetics-for-my-industrial-phy。  

    变压器的中心抽头提供共模电压。 在10M/100M 的情况下、 不使用第三对和第四对以太网 PHY 链路。 如果短接在一起、这可能会导致 工作对和非工作对之间的共模电压不同、并可能导致链路接通问题。

    因此、我们建议用户将变压器的中心抽头独立连接。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。

    另一个问题是、如果我们选择10M/100M 以太网 PHY (如 DP83822IRHBR)、那么您建议如何分配这两个中心抽头?

    1. RCT 和 TCT 独立连接或短接在一起?

    2.这两种单独配置的优缺点是什么?  

    此致、

    Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jones

    对于 DP83822、请参阅下面的有关 MDI 实现的信息。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、我在 DP83822数据表中看到了这张图、它将 TCT 和 RCT 连接在一起。

    但是、大多数 RJ45连接器的默认配置为内置变压器和短接4个中心抽头。 如您所说、连接10M/100M 横截面后、它可能会出现连接问题。

    这是否意味着只有分立式 RJ45插孔和独立变压器可以满足10M/100M/1G 链路速度以太网控制器或 PHY 的要求? 你怎么看?

    此致、

    Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jones

    市场上有许多不同口味的1G Mag-Jacks;而不仅仅是中心抽头短。 例如、我们的 DP83TC812EVM-MC (具有 DP83867)具有一个兼容的1G MAG-JACK;AR11-4647。 DP83TG720EVM-MC (也具有 DP83867)具有7499111614A。 因此、即使使用集成的 RJ45、我也建议选择一种不将中心抽头短接在一起的 RJ45。

    谢谢

    David