This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LMH1239:SDI 布局建议

Guru**** 2929740 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1495241/faq-lmh1239-sdi-layout-suggestions

器件型号:LMH1239
主题中讨论的其他器件:LMH1297

工具与软件:

您好、SDI 工程师和 LMH 发烧友们、

图1 - SDI 的3:5

在本 E2E 常见问题解答中、我将讨论 SDI 设计的 GND 平面布局最佳实践。 在电缆驱动器设计中、请参阅图1、SDI 数据在50欧姆差分阻抗和75欧姆单端特征阻抗之间转换为传输方式。  

图2 - LMH1297布局

图2说明了 TI 如何根据特征阻抗变化的这种变化来调整 PCB 布局。 绿色部分显示了电路板第3层的75欧姆单端信号 GND 参考。 布线与参考平面之间距离的增加会增加布线上的特性阻抗。  

所有电流都必须在闭环中流动并返回电流源。  使用参考平面的目标是减少发射(如串扰)。 电流将以某种方式返回电流源、确保流量可预测符合设计人员的最佳利益。

此致、

Nick