This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC174A:SN65LBC174A16DWR 的热性能信息

Guru**** 2910660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1483545/sn65lbc174a-thermal-information-for-sn65lbc174a16dwr

器件型号:SN65LBC174A

工具与软件:

SN65LBC174A16DWRの熱抵抗θja (ジャンクション-エア)、θjb (ジャンクション-ボード)、θjc (ジャンクション-ケース)、最大ジャンクション温度Tj(max)はいくつですか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaki:

    我为此输入了一个热请求。 应该在3月20日前完成、如果没有收到我的回复、请在3月20日前跟进。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaki:

    我与热团队再次核实了数据表内表格上有关热性能信息的内容(因为它引用了不同的器件)、但对于最大 Tj、该值为150°C

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下表

    -鲍比