This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR820:ds280br820

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP2044, DS280BR820, DS280BR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1494353/ds280br820-ds280br820

器件型号:DS280BR820
主题中讨论的其他器件:TDP2044、、 DS280BR810

工具与软件:

您好!

  在要求我们的硬件团队订购20Gbps 之前、我想知道 ds280br820、tdp2044和 ds280br820之间的深度差异。

感谢您的及时回复。

此致

Rhani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我上一个请求中的排印错误: ds280br820、tdp2044和 ds280br810之间的深度差异  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhani:

    与 DS280BR810相比、DS280BR820提供更高的高频增强功能和带宽。 DS280BR810在 RX 和 TX 引脚上都具有串联交流耦合电容器、而 DS280BR820仅在 RX 输入端具有串联交流耦合电容器。

    我将一根电缆放在一起、比较了器件的一些特性。  如果您不确定要选择哪个器件、我会考虑执行仿真。

    DS280BR8x0 TDP2044
    • 无交叉点
    • 24dB 升压@10GHz (相对于20 MHz)
    • 附加 RJ (RMS):11fs
    • SDD11 @10GHz:<-12dB
    • SDD22 @10GHz:<-15dB
    • 交叉点
    • 19dB 升压@10GHz (相对于100 MHz)
    • 附加 RJ (RMS):70fs
    • SDD11 @10GHz:-16dB
    • SDD22 @10GHz: –16dB

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    感谢您的及时回复。 非常感谢。


    根据我的理解、DS280的升压比 TDP2044的升压效果更好、但回波损耗最差、意味着将一些能量返回 Tx。 我不知道它会对灌电流(FPGA 接收器)产生多大的影响。 SDD11的4dB 差(-16dB 与-12dB)、我想意味着损失了40%。 另一个奇怪的事情是、为什么 DS280的 SDD11和 SDD22是不同的。 每个通道应该相同。 我不解释这种区别。
    我还看到 ACCM 在 DS280中定义、但在 TDP2044中没有定义、上升时间相同。
    我可以在 DS280中看到某些后体前体设置、而在 TPD 中没有任何设置。 如果我的理解是正确的、该前体/后体应该有助于启用/调整 FFE 中的一些抽头。 TDP2044似乎只有 CTLE 而不是 FFE、但很难说。 该 FFE。 这些前后光标应该有助于张开眼睛、比如更好地对输入脉冲进行采样、这应该有助于 ISI。

    选择哪种产品仍然很困难、但两者都处于压印的20Gbps。

    此致

    Rhani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhani:

    另一个奇怪的事情是为什么 DS280的 SDD11和 SDD22不同。 每个通道应该相同。 我不解释这种差异。

    SDD11是接收器回波损耗。  SDD22是发送器回波损耗。

    我还看到 ACCM 是在 DS280中定义的、但它不是在 TDP2044中定义的、上升时间也是如此。

    什么是 ACCM?

    我可以在 DS280中看到前体光标的一些设置、而在 TPD 中却没有看到任何设置。 如果我的理解正确、该前标/后标应有助于启用/调整 FFE 中的一些点击。

    请注意、DS280BR8x0具有线性和非线性(限制)模式。  PRE/POST 仅在限制模式下应用、并使用固定延迟(因为器件无法了解信号的数据速率)。  TDP2044充当线性转接驱动器。   是否需要线性转接驱动器?  如果使用具有链路训练的协议、则需要此功能。  如果不使用链路训练、则限制性转接驱动器会起作用。

    选择哪款产品仍有困难、但都是以20Gbps 印花的。

    您能否分享一个包含估计插入损耗的项目方框图?

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    是的、正确、 SDD22用于 Tx。 我误读了这个。

    ACCM 是共模交流输出: 电气接口的 TX 通常是全差分电路、其输出应具有恒定的共模电压。 TX 中共模交流信号的原因是:差分电路中的时间偏斜(例如封装、过孔、布线) BW 不匹配或不相关的噪声(引脚驱动器之间的常见问题)。 它的单位为 mV。 当前在 TDP2044中定义了它、但在 DS280中未定义。 这种影响会导致差分信号出现一定程度的失真、并可能影响受电方。 它还可能导致一些 EMI。

    是的、我正在使用链路训练、但我不确定链路训练和线性转接驱动器之间的相关性。 为什么限幅转接驱动器无法用于链路训练?

     10GHz 时的插入损耗 约为-12dB、而对于其他一些项目则为@-5dB。

    此致

    Rhani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhani:

    您的 FPGA 有哪些均衡功能?

    [报价 userid="648402" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1494353/ds280br820-ds280br820/5743061 #5743061"]是的、我使用的是链路训练、但我不确定链路训练与线性转接驱动器之间的关系。 为什么限幅转接驱动器无法用于链路训练?[/QUOT]

    链路训练在 TX 和 RX 之间形成反馈环路、以确定最佳 TX 设置。  TX 调整其设置(即摆幅、预选、后选)、而 RX 测量信号质量并请求对信号进行调整。

    限幅转接驱动器会中断该反馈环路、因为对摆幅、前置和后置的调整不会通过转接驱动器传播。

    谢谢!

    Drew