This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2450:在瞬态浪涌期间具有更高的电压钳位

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2450, THVD2429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1494263/thvd2450-higher-voltage-clamp-during-transient-surge

器件型号:THVD2450
主题中讨论的其他器件: THVD2429Strike

工具与软件:

您好!

我们正在开发一个由52VDC 供电的应用、该应用采用 THVD2450收发器作为接口通信。
根据 IEC 61000-4-5、我们需要保护该器件免受误接线以及浪涌的影响、提供1kV/42Ohm 浪涌保护等级。

因此、我们计划使用两个关断电压为54V、最大钳位电压为85.9V 的 TVS 二极管。
如果接线错误、没有问题、因为 THVD2450总线电压的最大绝对额定值为70V、但在浪涌事件期间、钳位电压将短暂超过允许的最大电压。

我们如何保护器件、以确保其不会在浪涌事件期间损坏?

谢谢、此致、
Alessandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    我们有一个关于如何设计外部浪涌保护的 TI 设计:  

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduas1b/tiduas1b.pdf?ts = 1743186702632&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我们还销售集成了浪涌保护功能的器件:

    https://www.ti.com/interface/rs - 485 - rs - 422/products.html#2192=SURG%20PROTECTION&

    (我假设您只会查看 THVD2429)。 基本上、任何 THVDXXX9都带有浪涌保护功能。 请注意、最大数据速率支持为20Mbps、而 THVD2450支持50mbps。

    这些器件没有足够高的关断电压、因此如果您使用该布线、您需要将其与保险丝和 SIDAC 配对

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduer9/tiduer9.pdf?ts = 1743186973874&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    您可以对这两个选项进行评估、以确定在尺寸/成本方面哪一个可能更好。 我猜、外部浪涌保护将更强大、因为我不知道 SIDAC 在浪涌事件期间的行为方式。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

    感谢您的快速回复。
    我知道您已经链接了这个文档、但是建议的解决方案对我们的设计提出了一些限制、不允许我们使用它。

    我们的目标是能够连接总线中的60多个器件、并实现长线路通信。
    添加串联电阻会将信号降级到无法再达到此目标的位置。

    此外、我们不希望总线上有任何剩余电流、因为浪涌事件期间的电流将被 TVS 转移。
    那么、如何调整串联电阻器的大小以降低残余电压、同时不知道从 TVS 漏出的漏电流是多少?

    SIDAC 提出的解决方案非常有趣、但由于 PTC 提供的电阻、我认为将具有与串联电阻器相同的限制。

    我等待您对此发表评论、

    谢谢
    Alessandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的目标是能够连接总线上的60多个设备并实现长线通信。
    添加串联电阻会将信号降级到无法再达到此目标的位置。

    正确、任何驱动器前面的串联电阻将形成电阻分压器、从而降低 VoD、还会产生阻抗不匹配、从而增加反射或使反射变得更糟。  

    [报价 userid="443928" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1494263/thvd2450-higher-voltage-clamp-during-transient-surge/5741179 #5741179"]此外、我们不希望总线上有任何剩余电流、因为浪涌事件期间的电流将全部被 TVS 转移。

    我要考虑的一个问题是、与正常 ESD 冲击(TVS 二极管通常用于什么)相比、浪涌事件在更长的时间内产生大量功率/能量。 TVS 二极管非常适合在几纳秒内处理高电压/功率、但在几微秒内发生浪涌时、它们可能会损坏。  

    [报价 userid="443928" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1494263/thvd2450-higher-voltage-clamp-during-transient-surge/5741179 #5741179"]那么、您该如何调整串联电阻器的大小来降低残余电压、而且不知道从 TVS 流出的漏电流是多少?[/QUOT]

    该器件还具有内部 TVS 二极管、可在发生浪涌事件时触发。 在二极管前面放置一个串联电阻有助于防止 TVS 二极管导通(您不希望它在内部导通、因为 TVS 在内部具有较小的面积、无法处理它上面的功率)、因此、希望如果外部元件能够在 TVS 触发之前钳制电压、内部 TVS 二极管就不会受到浪涌事件的冲击。

    在串联电阻和器件的实际运行情况之间也有一种良好的平衡。 信号会变得更弱、数据速率和距离也会受到影响。 如果设置得过小、可能不足以延迟内部 TVS 的触发。  

    我认为、如果您决定仅使用 TVS 二极管、可能需要并联多个二极管来帮助分配功率、确保一个 TVS 不会损坏。  

    -鲍比