This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:有关 TCAN1145-Q1的问题

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1494980/tcan1145-q1-question-about-tcan1145-q1

器件型号:TCAN1145-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043

工具与软件:

您好:

客户正在使用 TI 的 TCAN1145、并希望确认 tpwrup 参数的重要性。 目前、TCAN1043没有这个最大值、但 TCAN1145有最大值要求。 全部用于为 MCU 供电吗? 放慢速度有什么重要? 谢谢您!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    这不是必需的、而是所谓的 VSUP 超过欠压阈值后 INH 变为高电平的最长时间为4ms。 如果 INH 用作系统中电源的使能、设计人员可以使用此功能来正确地为其系统上电计时。

    此致、

    Eric Hackett