This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:可编程的 RX 和 TX 时钟延迟

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1495220/dp83867ir-programmable-delay-for-rx-and-tx-clock

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

浏览数据表、我发现时钟延迟可通过 RGMII 延迟控制寄存器(RGMIIDCTL)(地址0x0086)编程

似乎还有另一个寄存器、 RGMII 控制寄存器(RGMIICTL)、地址0x0032、其中位1和0还指示相对于数据的 Rx 或 TX 时钟延迟。  

在将 RGMIIDCTL 寄存器设置为所需的值之前、是否需要先设置 RGMIICTL 寄存器(地址0x0032)中的位? 还是一个登记册在运作和延误方面取代另一个登记册?

谢谢你

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    [报价 userid="648694" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1495220/dp83867ir-programmable-delay-for-rx-and-tx-clock "]在将 RGMIIDCTL 寄存器设为所需值之前、是否需要先设置 RGMIICTL 寄存器(地址0x0032)中的位?[/QUOT]

    这是正确的、必须设置0x32[1:0]以启用"SHIFT 模式"、这是应用0x86延迟的先决条件。

    谢谢!
    Evan