This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E6B06:在 Altium 中运行脚本后无法提取脚本

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1492152/tpd4e6b06-footpint-unable-to-extract-after-running-script-in-altium

器件型号:TPD4E6B06

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我尝试在线下载封装、但运行 Altium 后无法提取。 可以帮助我建议在哪里可以找到适用于  TPD4E6B06DPWR 的最新封装?

我正在使用 Altium Designer 19、另一个同事正在使用 AD24。

符号正常、但只能在脚本后看到占用空间。 THX  

最佳 Rgds、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    Altium 的 zip 文件中似乎缺少3D step 文件。 我正在 与我们的 CAD 团队一起 解决此问题、并将在我拥有3D STEP 文件时立即告知您。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    有任何进展?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Poh、您好!

    脚本似乎存在问题、我仍在与另一个团队合作解决此问题。 对于给您带来的不便、我们深表歉意。  

    此致、

    Sebastian