This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:DP83TG720S-Q1 PMA 测试:发送器失真、PSD 且功率级别测试失败

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1494993/dp83tg720s-q1-dp83tg720s-q1-pma-test-transmitter-distortion-psd-and-power-level-test-fail

器件型号:DP83TG720S-Q1

工具与软件:

在 PMA 测试期间、出现故障。 可能的原因是什么? 我们如何对其进行优化?

①变送器失真、测试模式4、失败、波形异常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiang:

    您能给我们提供更多背景信息吗?

    • 您在什么类型的项目中使用 DP83TG720?
      • TI 以前是否审查过项目详细信息? 您是否有 TI FAE 联系人?
    • 我们有一份公共应用手册、介绍了 如何配置 DP83TG720以进行合规性测试、第4节介绍了 PMA 测试
      • 您是否执行了所述的所有步骤、包括上电后的主/从寄存器初始化序列以及针对不同测试切换到适当的测试模式?

    此致!

    Evan Su