工具与软件:
大家好、BU 团队
我的客户 Geely/Ecarx 遵循数据表中的初始化序列、CSR 配置正确、但当 SOC 从 MTK 从 STR 模式唤醒并需要重新配置 DSI84时、系统始终在0xE5[6]位中报告 CHA_CRC_ERR。 而当系统首次上电时、不会报告任何 DSI 错误。
因此、客户想知道 SN65DSI84-Q1如何检测 DSI 数据通道中的 CRC 错误。 您是否会帮助分享帮助客户调查 SOC 端下一步的潜在原因?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、BU 团队
我的客户 Geely/Ecarx 遵循数据表中的初始化序列、CSR 配置正确、但当 SOC 从 MTK 从 STR 模式唤醒并需要重新配置 DSI84时、系统始终在0xE5[6]位中报告 CHA_CRC_ERR。 而当系统首次上电时、不会报告任何 DSI 错误。
因此、客户想知道 SN65DSI84-Q1如何检测 DSI 数据通道中的 CRC 错误。 您是否会帮助分享帮助客户调查 SOC 端下一步的潜在原因?
谢谢
您好!
当 SOC 从 MTK 从 STR 模式唤醒并需要重新配置 DSI84时、系统始终报告0xE5[6]位中的 CHA_CRC_ERR。
***在这一特定实例中、如果切换到 DSI84-Q1内部图案生成、色条是否会显示?
当 SOC 从 MTK 模式唤醒时从 STR 模式中唤醒
***它们是否使用 DSI CLK 作为时钟源? 在这种情况下、在 DSI84-Q1退出复位之前、它们是否将 DSI84-Q1 EN 保持为低电平并确保 SOC DSI 数据通道处于 LP11状态、而时钟处于 HS 连续状态? 它们是否在 SoC 启动视频流之前设置了 SOFT_RESET 位?
谢谢
David
您好、David
对于问题1、即使存在 CHA_CRC_ERR 错误、但在 SOC 从 STR 模式退出并在系统首次上电期间使用相同的值重新初始化 DSI84后、显示屏正常显示。
对于您的问题2、以下捕获的波形显示客户遵循从 seq 1到 seq4的初始化序列要求。
黄色-- EN、绿色-- DSI CLK、蓝色-- DSI 数据(使用差分端探头测量)、并要求客户使用单端探头测量 DSI 数据、以在 EN 被拉至低电平之前检查 SOC 输出 LP11。


是否会再次检查客户是否满足从序列7到序列10的要求?
但是、您会帮助首先分享您对客户问题的评论吗?
因此、客户想知道 SN65DSI84-Q1如何检测 DSI 数据通道中的 CRC 错误。 您是否会帮助分享帮助客户调查 SOC 端下一步的潜在原因?
谢谢
您好!
因此、即使发生 CHA_CRC_ERR 错误、但在 SOC 从 STR 模式退出并在系统首次上电期间使用相同的重新初始化 DSI84后、显示屏仍正常显示? 如果是这种情况、他们能否将0xFF 写入寄存器0xE5以清除 STATUS 寄存器并查看是否 仍报告 CHA_CRC_ERR 错误?
我还想说明一点、当您说显示正常时、这是 DSI84内部测试图形还是来自 SoC 的视频数据?
谢谢
David
您好、David
感谢您的快速响应!
DSI84输入是 来自 SoC 的视频数据。
但在 DSI84初始化序列中、要求0xE5必须在最后一个 Seq 11中为0x00。 即使面板可以正常显示、但客户仍想了解报告 DSI CRC 错误的原因
仍然希望首先收到您对客户问题的意见!! 让我们首先重点关注它们。
因此、客户想知道 SN65DSI84-Q1如何检测 DSI 数据通道中的 CRC 错误。 您是否会帮助分享帮助客户调查 SOC 端下一步的潜在原因?
谢谢。
您好、David
我们仔细检查 SOC 和初始代码是否与 DSI84初始化序列完全匹配、并且没有错误的电缆连接(DSI 布线与 SOC 和 DSI84连接、DSI 布线中没有任何 SI 问题)。
客户需要了解 DSI84-Q12如何对来自 SOC 的 DSI 传入流实施 CRC 错误检测。 客户未在业务部门团队的上一个主题中获得此问题的直接答案。 您会帮助与设计团队核实并分享评论吗?
以下仅是客户的想法。 客户发现 DSI84中有 DSI 数据包处理器。

DSI CRC 信息位于基于 DSI 规范的数据包页脚中。 DSI84正确地将传入流的 DSI 数据包解码、并获取 CRC 校验和、然后检查其是否存在 CRC 错误检测。 对吗?

谢谢
尊敬的 Ted:
伊克拉姆是 ooo 本周,所以我将接管。
DSI84-Q1支持带有 EOT 数据包的 DSI 流或没有来自 SOC 源的 EOT 数据包的 DSI 流、EOT 数据包没有任何 DSI84 CSR 配置、对吗?
有。 DSI84仍支持没有 EOT 数据包的流。 如果不符合 MIPI DSI v1.0规范、并非所有 DSI 源都支持 EOT 数据包。
在数据表和应用程序中未发现对 EOT 数据包的任何要求。 [报价]需要符合 MIPI DSI v1.0及更高版本标准的 DSI 器件在任何 HS 传输后生成 EOT 数据包。
此致!
插孔