This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:链路延迟和帧间抖动

Guru**** 2926240 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1494607/dp83td510e-link-delay-and-frame-to-frame-jitter

器件型号:DP83TD510E

工具与软件:

您好、TI 团队

我们正在评估 DP83TD510E 10Base-T1L PHY 以将编码器数据传输到我们的电机控制器。 在数据表的第5.6节"时序要求"中、我找到了以下信息:

发送延迟时序:MII 到 CU:750ns

接收延迟时序:Cu 到 MII:5100ns

从这一点、我假定从 MII 到 MII 的总延迟为最大5.85us 我的假设是否正确?

以下事实产生了疑问:说明文本指出"在 MDI 上置位 TX_EN 的上升沿 TX_CLK 到 SSD 符号"以及"在 MDI 上置位 TX_EN 到 RX_DV 的 RX_CLK 上升沿"。

对于我们的应用、两个 PHY 引入的时间延迟必须尽可能低。 5.85us 已在上限准备就绪、但仍可使用。 低抖动也是一项要求。

您能否给我们提供在两个 PHY 上都使用 MII 时预期的帧间抖动的估算?

谢谢、此致

安德烈·K·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     安德烈、您好!  

    为此、我假定从 MII 到 MII 的总延迟最大为5.85us 我的假设是否正确? [报价]

    是的、可以正确地假设:如果在链路两端使用 DP83TD510、则两个 PHY 引起的延迟不会高于5850ns。 但是、可能会存在并非由 PHY 造成的其他延迟、例如所用电缆的传播延迟、需要将一个 PHY 的 MII 接口与链路伙伴 PHY 的 MII 接口之间的总延迟考虑在内。  

    遗憾的是、我们没有该器件的任何抖动值、只有数据表中列出的最大延迟值。  

    此致!

    Vivaan