This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:关于 TCAN1146上的总线关闭问题。

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1496473/tcan1146-q1-about-the-bus-off-question-on-tcan1146

器件型号:TCAN1146-Q1

工具与软件:

您好、AE:

     我们使用了一些方法来触发总线关闭 、例如:CAN_L 短接至12V、 CAN_H 短接至 CAN_L、CAN_H 短接至12V

    1. 为什么 BUSOFF 在每50ms 恢复5次后切换到200ms 的恢复时间、以及为什么周期每5秒复位一次?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    由于这些短路故障情况、收发器本身不会进入总线关闭状态。 这更有可能是 CAN 控制器遇到的问题。

    此致、

    Sean