This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:MODE 电阻器

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1496480/thvd8000-mode-resistor

器件型号:THVD8000

工具与软件:

尊敬的专家:

我想知道我们建议使用2M Ω MODE 的原因是什么吗? 如果更改为其他值、可接受的范围是多少或有任何疑虑?  

谢谢!

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allan、

    我们不建议您在 MODE 引脚上使用2M 电阻。 数据表指出在 MODE 引脚(器件内部)上有一个2M Ω 的电阻器。

    您应该使用远小于2M 的值来正确偏置引脚。 该值越小、偏置越强、但漏电流越大。 我可能会说10k 是可以的。

    -鲍比