This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1462-Q1:SiC 值

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1489670/tcan1462-q1-sic-value

器件型号:TCAN1462-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI CAN 专家:

我想更深入地了解 CAN SIC 的价值。  

我目前的理解是:

  • 当 CAN 收发器 在没有120欧姆终端的情况下用作发送器时、  SIC 优于非 SIC。
  •  CAN 收发器 用作具有 120欧姆端接的发送器时、SIC 和非 SIC 没有区别。
  •  CAN 收发器  在没有120欧姆端接电阻的情况下用作接收器时、SIC 和非 SIC 没有区别。
  •  CAN 收发器  通过 120 Ω 端接电阻用作接收器时、 SIC 和非 SIC 没有区别

 

这意味着只有当 CAN 节点的收发器 在没有120欧姆端接电阻的情况下用作发送器时、SIC 值才会很关键、它可以提高信号完整性。 因为当 收发器将显性信号传输到隐性信号时、SIC 的要点是提供低阻抗。 在此期间、如果不使用 SIC、阻抗将较高、因此反射至关重要。

我是否理解正确?

此致

网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、NIC、

    是的、您的理解是正确的、因为 SIC 会在显性转换到隐性状态期间减少总线上的振铃、尤其是在非理想端接时。 即、如果不存在总线阻抗不匹配情况、从而开始产生任何振铃、SIC 和非 SIC 之间的差异可能最小。

    不过、SIC 并非仅限于一种特定情况(不含120欧姆电阻)、因为它更侧重于器件如何主动抑制隐性边缘、而不管节点是否具有120欧姆电阻、或者主端接是否位于总线上的其他位置。 即、它有助于减少总线阻抗可能偏离的任何网络(不仅仅在缺少120欧姆的节点上)中的振铃。

    • 非 SIC 在显性状态下具有强大的驱动器、但依赖通过总线端接的无源上拉电阻进行隐性转换。
      • 在典型的良好端接线性总线中、这是可以接受的。
      • 在具有多个残桩的总线中、总线从显性状态突然释放到隐性状态可能会导致振铃、尤其是在数据速率较高时。
    • SiC 通过在从显性状态变为隐性状态时提供受控电流来主动地整形或抑制隐性边缘、从而平稳地转换 CANH 和 CANL 上的电压。 这减少了总线阻抗不是纯60欧姆或存在多个线段时可能发生的振铃、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我查看了1462数据表。 有源隐性状态下的电阻为100 Ω。 不过、我检查了 ISO、电阻要求是37.5-66.5欧姆、它为什么不同?

    此外、 1462数据表没有指定最小/最大电阻规格、仅指定典型值。 最小值/最大值是否重要? 1462的最小值/最大值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、NIC、

    请注意、它们似乎指定了两种不同的规格、即一种是与主动隐性状态下的驱动器阻抗相关的差分规格、另一种是单端规格、可选择实现以调整总线上的有效负载。 因此、将 ISO 规格与 TCAN RIN 规格进行比较更合适。

    进一步请注意、此规格是可选的、器件不必满足运行要求。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    抱歉、我漏掉了 差分和单端陈述。 如果我们查看 差分规格、我们会发现规格为75-133ohm。 您的意思是它不需要满足75-133ohm 规格? 假定 SIC 差分电阻是50欧姆或200欧姆、它也能正常工作。

    此致

    网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、NIC、

    该规范规定仅对于单端是可选的。

    请注意、这是内部规格、50或200欧姆表示器件可能不符合信号完整性预期。  但是、此器件的额定电阻值为100欧姆、这一点非常感谢、符合此规格。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我们使用星型拓扑在5Mbps 的速率下测试了 TCAN1462与 TCAN1042波形。 该拓扑有6个残桩、每个残桩为10米。  

    不过、您看不到波形有任何较大的振铃差异。  

    而 TI 的测量结果对振铃有很大影响。

    你知道吗? 拓扑还不够差?  

    此致

    网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、NIC、

    是的、您的拓扑 不会更差、足以让总线承受足够的应力来突出振铃差异、并且可以进一步修改残桩长度和更改端接、以帮助更清楚地揭示差异、谢谢。

    此致、

    Michael。