This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1479394/tusb8041-tusb8041

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: TUSB8042

工具与软件:

我需要有关以下部分的帮助  

TUSB8041四端口 USB 3.0集线器

1.请将指向所有参考设计文件的链接发送给我

2.是否可以直接连接到 CPU?

3.我是否需要软件驱动程序?

此致

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sam:

      您可以将集线器直接连接到 CPU。 TUSB8042不需要软件驱动程序即可工作、它使用 Windows 默认驱动程序。

     请接受我的友谊申请、我将发送 EVM 文件。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    谢谢、请向我发送参考设计文件的链接

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查您的消息框。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    感谢 DSN 文件

    是否可以将封装和符号 Altium 发送出去

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sam:

      我们没有占用空间和符号 Altium、这是一款非常旧的器件。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    谢谢、我得到了 Digi Key 的封装

    我计划不使用 USB_SSRXM_DN4所有四个端口。 我是必须使用 10k Ω 上拉还是下拉?

    请提供建议

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 SSRX 上无需10k 上拉/下拉。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我不使用、我会让它保持打开状态吗?

    此致

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨大脑

    我不是 USB 连接器的 VBUS

    是否正常使用外部(5V) VBUS 通过分压器10K 和90.5K 连接?

    我的上游来自微处理器(我不使用高速 USB)

    PIN 36、46、35、47、33、44、32、43、40、41、42、45、49是否可以保持未连接?

    请提供建议

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       如果不使用引脚36、46、35、47、33、44、32、43、40、41、42、45、49、则可以断开连接。

     您可以通过分压器10K 和90.5K 使用外部(5V) VBUS 连接。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨大脑

    是否必须为 USB 2.0差分线路添加分压器?

    请设置缩放会议、以便 我可以共享屏幕

    此致

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sam:

       USB2差分线路无需分压器。

     您可以设置会议吗?

    好的

    Brian