This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:测试模式正确性

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488971/sn65dsi83-test-pattern-correctness

器件型号:SN65DSI83

工具与软件:

您好!

我正在尝试启动新的 LVDS 显示器、并使用 SN65DSI83将 MIPI 转换为 LVDS。 我能够生成测试图形。 一位 TI 工程师在查看测试图形后表示 色条不一致、这意味着面板供应商提供的时序值不是100%正确。 如何确认查看测试图案是否正确? 我应该在该模式中寻找什么? 我有另一个不同分辨率的工作显示,即使在那里我看到完全相同的图案。 请帮助理解以下模式。 谢谢。

此致、

Abhimanyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhimanyu:

    您能否检查您所使用的显示面板的 LVDS 时钟速率和时序是否正确。 面板供应商应提供具有水平和垂直总分辨率、活动值、消隐值以及帧速率和 LVDS 时钟速率容差的全分辨率。  

    您可以看到此 E2E、了解测试图形应该是什么样的: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/486770/test-pattern-of-sn65dsi84

    从此处的图像来看、图形看起来正确、但它仍有助于检查显示分辨率。 您是否还使用 DSI 输入进行了测试?

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    是的、我已经用 DSI 输入进行了测试、但是99%的时间显示屏上都没有输出、几次我在显示屏上看到输出、但是颜色会混乱。 正如您在下面的图片中看到的、我看到的颜色条带不是黑色、而是绿色、而不是白色。 我已经多次咨询显示器供应商、他们说他们提供的计时参数正确、而且他们在演示板上使用了什么(无 mipi-lvds 桥)

    此致、

    Abhimanyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhimanyu:

    您能否检查显示屏的 LVDS 数据格式?  

    OLDI/LVDS 单端口(使用4个数据通道和1个时钟)具有两种映射格式(VESA 和 JEIDA)、本应用手册中列出了这些格式、如图1和2所示:

    https://www.ti.com/lit/an/snla014a/snla014a.pdf




    显示可能需要与您正在使用的格式不同的格式。 请通过 切换 DSI83寄存器0x18[0]位来更改输出格式。 DSI83数据表还将它们列为格式1和格式2。




    另外、您能分享一下图像应该是什么样的。 当前图像是否稳定?

    此致、
    Ikram


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikram:

    下面是显示数据表中给出的 LVDS 格式和预期的显示输出

    我尝试了格式1和格式2、但没有得到任何输出。 显示供应商说、如果显示测试图形、则时序参数正确。 此外、我还能够使用这款新 PCB 运行旧显示屏。 我真的在这里。 如果您需要 更多详细信息、请告诉我。

    此致、

    Abhimanyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhimanyu:

    您提到您未获得任何输出、您是不是意味着输出与之前共享的电子邮件输出类似、出现的颜色不正确?
    还是同时具有两种格式输出的空白屏幕?

    此外、当使用 MIPI DSI 输入运行时、您能否共享所有寄存器的寄存器转储。 这将有助于检查任何错误。

    本常见问题解答还提供了有关检查输入的一些指导: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852871/faq-sn65dsi84-no-display-output-with-sn65dsi83-sn65dsi84-sn65dsi85


    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikram:

    我将在显示屏上获得正确的 LVDS 格式2输出。 我在其中一个文件中丢失了一个宏、将其设置为正确的显示效果。 但是、它仅从引导加载程序工作、而不是在内核工作。 因此、一旦器件进入睡眠状态并唤醒、显示屏就会显示空白。 我在引导加载程序和内核中使用相同的配置。 我已经检查了这两种情况下的 CSR 设置是相同的。 为了进行调试、我还应该检查其他什么内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhimanyu:

    我将以 LVDS 格式在显示屏上获得正确的输出2.

    这是使用 DSI 输入还是测试图形?

    因此、一旦设备进入睡眠模式并唤醒、显示屏将为空白

    您是指  SN65DSI83进入睡眠模式?  

    您能否提供用于初始化  SN65DSI83的脚本?

    BR、

    Esther