请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB927Q-Q1 工具与软件:

大家好、团队成员:
系统应用如上图所示。 当摄像头接收到强光到暗光时、输出928信号将丢失。 然后显示不平滑、将丢失帧。 但是、在 摄像头输出和 DS90UB927Q-Q1之间添加大约1m 的铜线时、帧丢失现象消失了。 摄像头的信号驾驶能力似乎太强了。 是否有办法调整927或928以匹配系统?
期待您的回复很快。TKS。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:

大家好、团队成员:
系统应用如上图所示。 当摄像头接收到强光到暗光时、输出928信号将丢失。 然后显示不平滑、将丢失帧。 但是、在 摄像头输出和 DS90UB927Q-Q1之间添加大约1m 的铜线时、帧丢失现象消失了。 摄像头的信号驾驶能力似乎太强了。 是否有办法调整927或928以匹配系统?
期待您的回复很快。TKS。