This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSM24CA-Q1:SPICE 模型和数据表不一致?

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TSM24CA-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1496326/tsm24ca-q1-spice-model-and-datasheet-inconsistency

器件型号:TSM24CA-Q1

工具与软件:

大家好!  

我刚刚下载了 TSM24CA-Q1的 SPICE 模型以及相应的数据表。 不过、数据表和基本二极管模型之间似乎存在一些不一致之处、可以在 Spice 模型封装的 TSM24CA-Q1.lib 文件中找到这一点。  

例如、数据表指出元件的击穿电压为25.5V、而 SPICE 模型的参数化为32V、从连接中可以看出。  

这种差异/不一致是故意的、还是我误解了什么?

提前感谢并致以诚挚的问候
Andreas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    我认为使用的是32V 击穿电压值、因为这是器件的最大击穿电压。 我明白这可能会让人困惑、因为数据表中未提到最大击穿电压。  

    您的 SPICE 模型是否遇到任何问题? 如果需要、我随时可以为您进行更新。  

    此致!

    McKenzie