This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:待机模式是否会导致 BUSOFF?

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1496007/tcan1044a-q1-will-standby-mode-cause-busoff

器件型号:TCAN1044A-Q1

工具与软件:

你(们)好

我的客户对数据表有疑问:

如何理解图8-2、如果 TCAN1044进入待机模式、它将下拉 CANH 和 CANL、总线也下拉、以及其他器件现在无法通信?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    得益于此、该器件在待机模式下会下拉其 CANH 和 CANL、而不是整个总线、从而允许其他运行中的器件进行通信。  

    此致、

    Michael。