This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:将 TCA9535用作具有低静态电流的 LED 驱动器

Guru**** 2750955 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1495788/tca9535-using-tca9535-as-led-driver-with-low-quiescent-current

器件型号:TCA9535

工具与软件:

您好!  

我们将使用 TCA9535 来驱动与其16个 IO 引脚相连的16个 LED。 我们担心电池功耗、尤其是任何 LED 熄灭时。 请单独回答以下问题。

1.根据数据表第10.2.2.2节、它声明为"由于 LED 用作二极管、当 LED 熄灭时、 I/O VIN 比 VCC 大约低1.2V"根据我的理解、如果 IO 设置为输出、输出电平为低电平、则 LED 将开启。我的问题是、当 LED 关闭时、我们假设通过将特定 IO 引脚设置为输出、其电平设置为高电平来实现。 在这种情况下、LED 二极管应该处于反向偏置状态、但为什么数据表中指出 Icc 随着 VIN 变得低于 VCC 而增加、此时 IO 必须设置为输出而不是输入?  如果我的假设有误或遗漏了任何内容来理解数据表中的此建议、请告知我?

2.为什么我们不能使用 LED 的阳极连接到 IO 和阴极通过电阻到 GND ? LOH 最大限值是否是由于电流限制、即 LOH 最大限值是10mA、而 IOL 可能高达25mA?

谢谢。此致、

Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.第10.2.2.2节仅在将引脚配置为输入时适用。 当输出为高电平时、引脚电压为 VCC

    2.可以;IOH 和 IOL 是对称的。 GND 电流限值高于 VCC 限值、但 LED 要求10 mA 较高的可能性不大。 您可以控制8个具有阳极的 LED 以及8个具有阴极的 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammad:

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Tyler